This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:合规性测试中的任意数据传输

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816135/dp83848k-arbitrary-data-transmission-in-compliance-test

器件型号:DP83848K

您好、E2E、

我们的客户将在下周尝试进行合规性测试。 他们在下面的这个 PHY 中寻找数据传输格式:

|--数据传输(50us)--|--无通信(150us)--|--数据传输(50us)--|-(重复...)

显然,核证组织的计量工具要求进行这种操作。
此 PHY 是否可以通过寄存器修改该操作?
(我认为这是主器件的工作。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83848支持 IEEE 合规性测试所需的标准测试模式。 它还支持内部数据包发生器传输数据包。 这必须通过 MDC/MDIO 寄存器配置来控制。 达到计时粒度对我来说很困难。 或者、您也可以查找 MAC 来提供此类精细控制以注入数据。

    此致、
    GET