This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB320LAI:TUSB320LAI 上的哪些引脚不失效防护、这些引脚是否有任何特殊注意事项?

Guru**** 2899630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816022/faq-tusb320lai-which-pins-on-tusb320lai-are-non-fail-safe-and-are-there-any-special-considerations-for-these-pins

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320HAI

使用 TUSB320LAI 或 TUSB320HAI 时、是否有任何非失效防护引脚? 在使用 TUSB320LAI 或 TUSB320HAI 设计 Type-C 系统时、哪些引脚不具有失效防护功能、我需要考虑哪些特殊注意事项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TUSB320LAI和 TUSB320HAI 具有 非故障安全引脚、如下所示:

    • VBUS_DET
    • 地址
    • 端口
    • ID
    • OUT[3:1](SDA/SCL)

      如果处理不当、这些引脚可以反向驱动 TUSB320LAI 或 TUSB320HAI 器件。 当 TUSB320LAI或 TUSB320HAI 反向供电时、内部状态机可能进入未知状态、从而导致器件检测错误和状态输出故障。  

    当需要上拉非失效防护引脚时、建议将上拉端口 ADDR、INT_N/OUT3和 ID 上拉至器件 VDD 电源。 如果首选外部电源、请确保 TUSB320LAI或 TUSB320HAI 电源电压在非失效防护引脚上拉电压之前稳定在适当的电平。 必须通过一 kΩ 个900k Ω 电阻器将 VBUS_DET 上拉至 VBUS。 当为 I2C (SDA/SCL)使用3.3V 电源时、终端用户必须确保 VDD 为3V 及以上。 否则、I2C (SDA/SCL)可能会对器件反向供电。