This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A-Q1:TUSB217A DCR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB217A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170690/tusb217a-q1-tusb217a-dcr

器件型号:TUSB217A-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB217A

大家好、团队、

TUSB217A 是否有 DCR 值?

我们正在根据 USB 标准研究 DCR

 

我认为 DCR 将通过直流升压得到改进。

没有直流升压的 DCR 组件是多少?

 

此致、

Yuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    您能否澄清一下 DCR/DCR 值是什么意思? 我不确定这是什么意思、我在 TUSB217A-Q1的 USB 规范或数据表中找不到关于 DCR 的任何内容。 请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    DCR 表示直流电阻。

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    如果未启用直流升压、DCR 值约为零。

    在启用直流升压的情况 下、直流升压会使 DCR 在某种程度上变为负值、因为 TUSB217A-Q1会对通过它的信号进行升压、而不是将其降低。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有直流升压、具体值是多少?

    www.usb.org/.../usb-20-specification
    请参阅 zip 文件中的 USB 2.0 DCR ECN.pdf
    我们需要根据标准验证 DCR。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    在电路板上看到的 DCR 值以及使用此器件时的 DCR 值取决于您电路板上使用的布线。

    未激活直流升压时、器件的 DCR 应为0、部分原因是部分器件只是放置在迹线上、不会中断。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan-San

    TUSB217A 和其它电路板上的迹线是单独计算的。
    检查 TUSB217A 组件的 DCR。
    首先、TUSB217A 计算为无直流升压的0欧姆。 如果您对详细信息有任何更新、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好

    目前没有来自我的更新、如果有更新、我会告诉您。

    谢谢、

    Ryan