This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:接口论坛

Guru**** 2895730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172573/tusb212-interface-forum

器件型号:TUSB212

您好 Brian、

1。

从数据表中可以看出、没有 EQ db 值、 如何解释 tusb212的驱动能力?

2.  

如果应用带宽约为200Mbps、我们能否提供升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TUSB212的驱动能力的一般估计值可在下表中找到:

    2.是的、转接驱动器应该能够提供升压。

    谢谢、

    Ryan