This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:关于从模式和主模式之间的差异

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172610/dp83826i-about-the-difference-between-slave-mode-and-master-mode

器件型号:DP83826I

大家好、

让我向您简单询问有关 DP83826的问题、如下所示。

问题1. 我认为"从模式"和"主模式"之间的区别是时钟电源方式的区别? 正确吗?

问题2. 我想使用 DP83826连接微控制器(如 STM32)。 是否正确地将微型计算机视为所附图中的"MAC 层"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、从模式和主模式之间的唯一区别是时钟的提供方式。 主 PHY 在 XI 上具有其25MHz 时钟输入、然后在相应的引脚上成为50MHz CLK (在我们的某些器件中通常为 RX_D3)。 从 PHY 需要将该50MHz 时钟馈入其 XI

    是的、如果 PHY 的 MAC 引脚通过 RMII、MII 连接到它们、则可以将 MCU 视为 MAC 层。

    此致、

    Gerome