This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:如何复位 PWRON#

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173199/tusb2036-how-to-reset-pwron

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件:TPS2044

您好!

当连接的器件闩锁时、
除了 TPS2044过流检测(数据表图9)、是否有任何方法将 PWRON#变为高电平?
此外、除了如何将复位引脚设为高电平之外、还有什么其他事项?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San

    TUSB2036的 PWRON/引脚可通过 USB 命令设置端口功能(端口电源)和清除端口功能(端口电源)进行控制。

    谢谢

    David