This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:关于同步模式中的基准时钟

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173020/tser953-about-reference-clock-in-synchronous-mode

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954TDES960

大家好、

我对 TSER953有疑问。
在下面的数据表中、同步模式有25MHz 和12MHz 的参考时钟。

TDES960和 TDES954的基准时钟输入、但仅为25MHz。 是否可以为基准时钟输入12MHz?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    在 DES 上、只能使用23MHz - 26MHz 作为 REFCLK。 在同步模式下、该频率将通过 BC 转发至 SER。  DES 将按原样转发此 REFCLK、其中 BC 速率为50Mbps、或将其除以2并发送为半速率、其中 BC 速率为25Mbps (如果 DES 支持)