This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SPI 至8080/6060并行接口

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173038/sn65dsi83-spi-to-8080-6060-parallel-interface

器件型号:SN65DSI83

大家好、

TI 是否具有用于8080/6060并行接口解决方案 IC 的 SPI I/O? 用于 LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有此解决方案。

    谢谢

    David