This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:SN65HVD10和 SN75HVD10之间的差异

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171693/sn65hvd10-difference-between-sn65hvd10-and-sn75hvd10

器件型号:SN65HVD10

各位专家、您好!

我的客户计划 将 SN75HVD10D 替换为 SN65HVD10D。 请允许我确认这两者之间的区别。

我认为器件本身是相同的、差异仅是 测试中的温度条件。 请写下您的评论吗? 您能否 告诉我有关更换的问题是否有任何注意事项?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemure-San、

    这些器件是相同的、只有温度范围不同。 它们可以互换。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢 您的回答。 由于您的支持、此问题得到了解决。

    此致、

    太藤竹村