This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:PCF8575C

Guru**** 2808495 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172293/pcf8575c-pcf8575c

器件型号:PCF8575C

您好、先生、

     在该 IC 的相应应用中、上拉电阻器值为10K。 如果我们根据公式 Rp (max)= tr/(0.8473*CB)=(300ns/(0.8473*400pf)计算上拉值、则得到885欧姆、这表示上拉的最大值为885。 使用10k 的原因。 我的设计的 VCC 电源为5V。 我是否应坚持到10K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我在数据表中看不到应该使用10k 上拉电阻器的位置。 我只能看到 数据表中的图15、其中显示了 PCF8575C 和 I2C 控制器的示例原理图。 如果我们根据 I2C 规格假设最大电容、并且 PCB 上没有寄生电容、那么在本示例中、这将使总线电容仅为20pF。 根据300ns 的上升时间、这将提供最大17.7k 欧姆的电阻器、这将使10k 上拉电阻器足够。

    [引用 userid="499203" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172293/pcf8575c-pcf8575c "]我是否应继续使用10K?

    它将取决于您的 I2C 总线负载。 如果您确实具有400pF 电容、这意味着总线上有大量 I2C 器件、那么您的 PCB 上确实有很长的布线、或者正在通过重载/长电缆进行传输。 大多数 I2C 应用不会接近400pF。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生、那么如何根据 i2c 负载计算总线电容? 我认为应 使用400pF 来计算上拉电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将所有器件和布线的电容值加起来。 运算放大器电路中寄生电容的影响 为:

    • 具有接地平面和电源平面的 PCB 上的电路布线约为1−3pF/in。
    • 低电容电缆约为20−30pF/ft 导体以屏蔽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们是对的。 此外、您还可以假设任何 I2C 器件/控制器的最大电容约为10pF (开关/多路复用器除外)。 将此值相加应得到计算最大上拉电阻所需的 CBus 值的近似值。

    -Bobby