This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:ASIC 芯片使用 DS250DF810重定时器连接到 SFP+模块协议和插入损耗

Guru**** 2877100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172622/ds250df810-asic-chip-use-ds250df810-retimer-connection-to-sfp-module-protocol-and-insertion-loss

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS110DF410

您好,工程师

     我可以问你一个问题吗? 我们有一个项目使用 DS250DF810重定时器连接 ASIC 连接到10G SFP+ Optical,

ASIC 支持 SFI 和 KR 协议,KR 协议 可以路由长迹线(我们需要长路由信号迹线),但光学模块无法使用 FEC。

,MAC 和重定时器之间的协议是什么?插入损耗是什么,返回损耗要求?

应用方框图如下所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    • DS250DF810确实可用于10G SFP+光主机接口。 应用的规范是 SFF-8431 MSA、DS250DF810可满足主机 Tx 和 Rx 的裕度要求
    • DS250DF810高速性能符合25G-KR/100G-KR4规定的电气要求、包括此 IEEE 规范中最坏情况下的插入损耗和回波损耗。
    • DS250DF810根据数据表进行了通告、能够在12.9GHz 时补偿高达35dB 的损耗。 但是、由于 DS250DF810 CTLE 针对25G 而不是10G 进行了优化、因此其5GHz 时的总体补偿更低(约~15-20dB)
    • 如果应用需要一个重定时器来完全补偿每10G-KR 的最大总通道插入损耗、则可以考虑使用 DS110DF410
    • DS250DF810不支持 KR 链路训练。 因此、应在 MAC 上禁用链路训练

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

        很抱歉再次打扰您,您是否有 DS250DF810@5GHz/12.89GHz 性能测试报告(特性报告)?

    请帮助我们提供该信息、以便我们可以进行 SI 仿真评估。

    此致、

    ShaoCong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实有一份机密特征评定报告、我们通过 NDA 进行共享。 请提供您的公司名称和工作电子邮件地址、我可以通过直接电子邮件进行跟进。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    公司 名称:森普天 有限公司  
    联系人 姓名:Shaocong Deng  
    联系 电子邮件:dengshaocong@semptian.com

    此致、

    ShaoCong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了直接电子邮件