This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:I2C 输入下降时间 TICF 和输出下降时间 tocf 的最小规格

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173034/pca9539-min-spec-of-i2c-input-fall-time-ticf-and-output-fall-time-tocf

器件型号:PCA9539

您好、支持团队、

客户询问为什么 PCA9539具有 TICF 和 tocf 规范、您能否提供支持? 他们从未在其他 I2C 产品中看到过此规格、并且其使用条件比规格快得多、因此他们想知道如果时间不符合规格会发生什么情况。

谢谢、

Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是从 μ I²C 规范复制的。 其目的是防止信号线路上出现振铃。 (如果在时钟线上发生这种情况、则会增加传输错误的风险。)

    如果输出速度高于最小值、则它们使用的驱动强度大于必要的驱动强度。 将其配置为较低的驱动强度、或添加一个小型串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、  

    根据 I2C 标准规范、TICF 和 Tocf 的最小和最大规格为20+0.1Cb < TICF 或 Tocf < 300ns。  

    我同意克莱门斯的说法。 这些规格旨在控制振铃效应。 如果信号上升速度过快、则振铃效应会变得更加普遍、并可能损害信号完整性。 同样、如果信号速度太慢、控制器/目标器件读取精确信号的时间可能不会上升或下降。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tyler-San、Clemens-San、

    感谢您的支持。 他们希望澄清一点、即使最小规格无法满足数据表规格、如果波形非常干净、没有振铃、通信正常、您是否看到任何其他问题或没有问题?

    谢谢、
    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果波形干净(在每个器件的输入端)、则没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我同意 Clemens。 如果您的输入波形在 I2C 总线上通常是干净的、并且您的速度快于最短上升/下降时间规格、那么您应该很好。

    此致、

    Tyler