This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:从器件时钟从一侧拉伸?

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173414/tca9617a-slave-clock-stretching-from-a-side

器件型号:TCA9617A

这与论坛问题"B 侧能否连接主侧、A 侧能否连接从总线?"相关

如果从器件位于 A 侧、是否仍然支持时钟拉伸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 μ I²C 是一种双向协议。 从电气上来说、主器件和从器件之间没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 B 侧、TCA9617A 知道它是否正在驱动、或者受控器件是否正在驱动(时钟拉伸)、这是由于 Vol 和 Vil 之间的偏移所致。 A 侧没有此类偏移。 这是否适用于 A 侧的时钟拉伸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A 侧的器件驱动为低电平时、TCA9617A 驱动为 B 侧的低电平、 但仅达到0.5V。B 侧的电压如此之高、以至于 TCA9617A 知道 B 侧不是从外部驱动为低电平、因此它不需要将低电平从 B 侧复制到 A 侧。

    2.当 B 侧的器件驱动为低电平(低于0.5V)时、TCA9617A 驱动为 A 侧的低电平。 现在 A 侧为低电平、TCA9617A 不知道它是否可能来自外部器件。 然而、TCA9617A 知道 B 侧被从外部驱动为低电平、所以它不需要将低电平从 A 侧复制到 B 侧。

    3.当两侧的器件驱动为低电平时、它看起来(从 TCA9617A 的角度来看)与情况2相同。 这不是问题。

    仅在一侧具有偏移就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我同意克莱明的发言。

    时钟拉伸应在驱动 A 侧或驱动 B 侧时起作用。 I2C 是一种双向通信协议。 TCA9617A 是一款双向器件。

    此致、

    Tyler