This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有用于实施 SDI-12总线的器件或文档?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45, SN74AHCT1G126, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170806/does-ti-have-any-device-or-document-to-implement-sdi-12-bus

主题中讨论的其他器件:SN74LXC1T45SN74AHCT1G126SN74LVC1G17

大家好、

我的一位客户正在寻找任何 SDI-12总线器件或如何实现它。
TI 是否有用于实施 SDI-12总线的器件或文档?

有关 SDI-12总线的更多信息
https://sdi-12.org/current_specification/SDI-12_version-1_4-Jan-30-2021.pdf

https://delta-t.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/SDI-12_for_GP2_User_Manual_v1.pdf

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDI-12数据线使用一个双向、慢、5V 信号。 因此、如果您自己的逻辑电压较低、您需要一个具有施密特触发输入的器件和一个电平转换器。

    如果您的微控制器还使用单个双向数据线、请使用 SN74LXC1T45。
    如果您的微控制器使用单独的 TX 和 RX 线路、请使用 SN74AHCT1G126 (发送)和 SN74LVC1G17 (接收)。
    在这两种情况下、您都需要单独的方向控制信号。 SN74AHCT1G126不支持低于3.3V 的逻辑电压

    在任何情况下、您都可能需要额外的 ESD/过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya。