This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:接口 IC 建议查询

Guru**** 2926030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173211/tlk10232-interface-ic-recommendation-inquiry

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS110DF410

您好!

我的客户正在寻找一款接口器件、该器件可以在一个器件中支持以下接口。

用户可以根据设置在两个接口之间进行选择。

    1. XFI 至 XFI

    2. XFI 到 XAUI

上述接口是否可用作 TLK10232?

如果没有、您能否为上述接口推荐接口器件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、请参阅下面的输入。

    • XFI 至 XFI  
      • TLK10232不支持此接口情况
      • 由于这种情况不需要串行化或编码/解码、因此您可以使用 TI 的10G 重定时器之一。 我会推荐 DS110DF410
      • https://www.ti.com/product/DS110DF410
    • XFI 至 XAUI
      • TLK10232 PHY-SerDes 完全支持此接口案例

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢你的帮助。

    是否有任何产品可以选择并支持两个接口作为一个器件?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 的高速接口产品系列中没有。

    谢谢、

    Rodrigo Natal