This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55115:PSpice 模型

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173390/sn55115-pspice-models

器件型号:SN55115

各位专家:

我们的客户正在寻找 一些用于 SN55115 IC 芯片的 PSpice 模型。  请在有可用时分享。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我们没有适用于此特定器件型号的 PSpice 模型。 我们的团队正在为我们的产品系列发布差分和单端 PSpice 模型、但直到2023年才开始。 不过、由于这是一款较旧的器件、因此这并不是我们的优先级列表中的优先级、但我将与设计这些模型的工程师合作、看看我们是否可以为此器件和类似器件开发通用差分驱动器。

    此致、

    Eric Hackett