This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110RT410:开路输入

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173373/ds110rt410-open-inputs

器件型号:DS110RT410

各位专家:

我们的客户目前仅使用 DS110RT410SQE/NOPB 器件四个通道中的两个进行设计。
 n´t 在数据表中找不到关于未使用通道端接的任何信息。
此时、客户将所有未使用 的 RX 对(正负线)直接连接到 GND (例如引脚4和5)。

我们希望收到您的确认/建议。

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    未使用的通道可以连接到 GND 或保持悬空。

    最棒的

    卢卡斯