This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172994/ds160pr410-ds160pr410

器件型号:DS160PR410

团队、

对于 PCIe 第4代、其中是详细介绍 VOD 和增益用法的文档或应用手册、  

我在文档中看到的唯一建议是、   

"为了在第4.0代和第3.0代链路中运行、DS160PR410发送输出设计为将 Tx 预设信号传递到 PCIe 第4.0代或第3.0代链路的 Rx 上、以训练和优化均衡设置。
DS160PR410的建议设置为 VOD = 0dB 和直流增益= 0dB。 "-这是 VOD 和增益的 L2设置。

问题例如,如果我将 VOD 设置为 L3,那么信号会发生什么情况,在什么情况下,我会将 VOD 设置为 L3? 或其他 L0/L1?

例如,如果我将增益设置为 L3,那么信号会发生什么情况,在什么情况下我会将增益设置为 L3?  

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1)。 当您将 VOD 设置为眼图外部的 L3边界时、直流电平 会增加或处于最高值。 另一方面、L0或 L1会减小该边界。

    2)。 设置为 L3实际上会增加具有长字符串或1或0的数据模式的振幅-数据模式的直流内容。 高频时钟模式- 0101010。 -不受此 VOD 和增益设置的影响。

    此致、Nasser