This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:是否通过寄存器更改 PHY MDIO 地址?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173822/dp83867ir-change-phy-mdio-address-via-register

器件型号:DP83867IR

 是否可以通过写入 DP83867 PHY 的寄存器来更改其 PHY 地址?   

我的 PHY 绑定到地址0、但希望在启动后更改它。  我已经浏览过数据表、找不到要更改的寄存器。  显示捆绑地址的寄存器是只读的。  该器件的能力非常强、我希望它能够实现这一点。  我弄错了吗?  如果有人能指出一种方法、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的问题、正确的是、数据表中没有提到任何寄存器写入来更改 PHY 地址。 让我咨询我的团队、几个小时后我将给出更明确的答案。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、您不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是不幸的。  但非常感谢您的快速响应。