This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:Linux 驱动程序

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173677/tusb322i-linux-driver

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB322

尊敬的团队:

我在2年前发现了有关 TUSB332I Linux 驱动程序可用性的通信。 当时没有 Linux 驱动程序。 这是否有任何变化? 我们是否有用于 TUSB322I 的 Linux 驱动程序?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lutz

    我们没有用于 TUSB322I 的 Linux 驱动程序。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    在这种情况下、客户会尝试创建一个。 我们能否给他们一个提示、告诉他们如何最好地解决这个问题? 是否可以将其他内容用作基础、然后进行修改? 欢迎提出任何想法。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LUT:

      正如 David 提到的。 TUSB322无需驱动器即可使其正常工作。 GPIO 或 I2C 都可以。

    此致

    Brian