This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:[ELENTEC]申请器件建议(具有5V OVP 的 USB 开关)

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173935/ts5usbc400-elentec-request-a-part-recommendation-usb-switch-with-5v-ovp

器件型号:TS5USBC400

大家好、TI 支持团队

我收到了客户的询问、建议使用以下规格的器件。

[规格]

USB SPDT

2、具有5V OVP

我查找了 TS5USBC400产品、但 OVP 被确认为16V。

是否可以将 OVP 设置为5V?

如果不可能、请推荐符合上述规格的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mJ:

      16V OVP 意味着5V 至16V OVP。

    寄存器

    Brian