This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:DS26C31和 AM26C31之间的区别是什么?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173337/ds26c31mqml-what-is-the-difference-between-a-ds26c31-and-an-am26c31

器件型号:DS26C31MQML
主题中讨论的其他器件:AM26C31

你好。

DS26C31和 AM26C31之间的区别是什么?

我工作的问题是 DS26C31工作故障、但在同一应用中、AM26C31不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    存在一些差异-它们在架构中是相似的-下面显示了一个一般概述:

    因此、其中的主要因素是:

    1.速度

    2.故障保护

    共模额定值

    4.温度范围。

    您能解释一下您在两个器件之间看到的故障吗?  我知道您是否不能这样做、但如果您能展示总线电路的一个片段、这对于确定潜在问题非常有帮助。 如果您不愿意在我们的公共论坛上分享信息、我也愿意通过电子邮件讨论此问题(如果您希望这样做、我可以向您发送电子邮件地址)。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、  

    感谢您的回答。  我询问团队在什么条件下发现了失败。  

    同时、我不了解信令速率的巨大差异。  如何从数据表中获得最大信号传输速率?  

    根据交流参数、DS26C31在14ns 最大上升和下降时间下的定义相当宽泛。  我看不到任何描述数据速率的参数、但相对较松的14ns x 2输出为35MHz。   AM26C31是一款速度更快的器件、上升和下降时间显示最大值为10ns x 2显然要快得多。  但是、一般比较显示 DS 部件比 AM 部件快3倍。  

    我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供更多信息、非常感谢!

    因此、比较表数据似乎存在问题。 许多数据表都没有明确包含数据速率(其中一些数据速率确实包含了数据速率、但如果数据速率确实包含了数据速率、则数据速率会有快有慢)。 通常、建议收发器 可以具有的最大数据速率(RS-422/485)受其差分上升/下降时间的限制-此值不应超过位时间的1/3 -因此对于30Mbps、最大值应约为。 11.11ns、具体取决于 AM26C31的变化(2个变体的最大值为10ns、2个变体的最大值为12ns) 因此、AM26C31的数据速率应显示在30Mbps 左右-对于监督、我很抱歉、我们的表格中的信息通常是准确的、但每次出现断续。 因此、这两个器件应该能够以相似的速度运行(基于 DS 器件、可能会更快一些、但通常可能非常相似)。 在大多数情况下、您可能会通过器件压缩更多数据、但如果环境更接近可接受的边界、则使用级别更高的数据上限会变得更强。  

    如果您听到客户的任何反馈、请告诉我、我将看到我可以从那里做些什么来提供支持。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    谢谢、这是非常有意义的。  我没有听到团队中处理此问题的任何人的反馈、可能是因为假期。  我会尽快跟进。  同时、我祝您和您的团队度过美好的感恩节。

    Jeff