This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:TCA9544A 问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173888/tca9544a-questions-of-tca9544a

器件型号:TCA9544A

尊敬的团队:

我们是否有任何合适的解决方案可以替代 NXP PCA9560?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9560是一款基于 EEPROM 的 DIP 开关仿真器。 TI 不制造这样的器件。

    也许可以对微控制器进行编程以执行类似的操作、但这可能不值得付出任何努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett