This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159和 SN65DP141的 IBIS 模型问题

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173449/sn65dp159-questions-for-ibis-model-for-sn65dp159-and-sn65dp141

器件型号:SN65DP159

大家好、

客户想要为 DP159和 DP141申请 IBIS 模型、他们说从我们网站下载的模型不能使用非常小的文件大小、通常 IBIS 模型将具有~MB 级别的文件大小。 您能否帮助我们再次将其加倍、并帮助我们为 DP159和 DP141提供完整版本的 IBIS 模型?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159的模型是 IBIS-AMI 模型、而不是典型的 IBIS 模型。  IBIS 模型是使用 I-V 和 V-t 查找表的行为模型、可使仿真速度极其快。 但是、在使用判决反馈均衡器和前馈均衡器(FFE)进行高速计算时、IBIS 规范不再足以表示 TX 和 RX 电路、为了克服这一问题、我们开发了一种称为 IBIS-AMI (算法建模接口)的 IBIS 扩展。 IBIS-AMI 模型可实现对多千兆位串行链路的快速、准确、具有统计学意义的仿真。

    DP141只有 S 参数模型、它是其 RX EQ 响应的模型。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、谢谢您的回答。