This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微型 LVDS 应用

Guru**** 2504285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172784/mini-lvds-application

主题中讨论的其他器件:DS90LV804

大家好、团队、

我的客户想知道 是否可以使用我们的 LVDS 中继器处理 Mini-LVDS 信号?
我们有什么建议吗? 应用由1对时钟和3对数据组成、信号速度约为100MHz。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您能否分享 Mini-LVDS 驱动器的电气特性? 只要接收器能够从驱动器检测 VOD 和 VOC、就可以将 mini-LVDS 连接到 LVDS。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请参阅我的客户的回复:

    Mini-LVDS 驱动器不是一种特殊驱动器、而是一种通用驱动器、可产生符合标准的信号。 因此、我们希望您向我们介绍您的产品、该产品可用作中继器以插入 Mini-LVDS 信号并输出 Mini-LVDS 信号。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参见 SLDA007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    根据Clemens 提供的应用手册(SLDA007A)和客户的应用、我可以提供2个器件建议。

    DS90LV001 (单通道)和 DS90LV804 (4通道)。 两者都符合 Mini-LVDS 信号的电气和开关特性。 请注意:DS90LV804具有更高的电流驱动能力、因为此器件专为背板应用而设计。 但如果给定100Ω Ω 电阻器端接、典型输出差分电压或 V (OD)将为500mV。 这低于应用手册中提到的600mV (最大值)。

    此致、

    Josh