This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:关于 SMBus 和电路板设置

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173499/ds100br410-about-smbus-and-board-settings

器件型号:DS100BR410

大家好、我对 DS100BR410的功能有三个问题。

(1)当 PIN_MODE 引脚连接到 GND 并固定为低电平时、BST_0-BST_2引脚是否可以保持开路?

(2)如果未使用信号检测功能、是否可以将 SD_0-SD_3保持断开状态?

(3)我认为 VOD-SEL 和 DE_SEL 可分别由电路板连接和 SMBus 设置。如果电路板连接和 SMBus 控制混合、优先级是什么?
示例)
电路板设置:600mVp-p、-3dB
SMBus:800mVp-p,0dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是的、BST 引脚可以保持开路。
    2. 是信号检测引脚可保持开路。
    3. 当转接驱动器处于 SMBus 模式时、VOD_SEL 和 DE_SEL 引脚将被忽略。 VOD 和去加重设置只能通过寄存器写入来更改。

    最棒的

    卢卡斯