This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 输出

Guru**** 2957510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171009/dp83869hm-1000base-x-output

器件型号:DP83869HM

我想在  RGMII 至1000BASE-X 模式下以1000Base-X 输出使用 DP83869HM。 根据数据表、 1000BASE-X/SGMII 输入的输出差分电压(配置位为0.6V - 1.27V;默认值为1.1V)介于1060mV 和1140mV 之间。  

我的光学收发器需要:

-差分数据输入摆幅:180mV (最小值)- 700mV (最大值)

-差分数据输出摆幅:370mV (最小值)- 850mV (最大值)  

是否有办法调整  DP83869HM 的输出差分电压? 如果是、如何实现? 我在数据表中找不到任何寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一些时间与团队讨论这一问题。 我预计 EOD 将在星期四回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用以下值修改寄存器0xD6吗?

    0x0

    0x400

    0x800

    0xC00

    请查看这些配置是否有帮助。
    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我没有目标去尝试--我处于设计阶段。 TI 的某个人可能会尝试一下吗? 如果没有、我将购买 具有 DP83869HM 的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是感恩节周、因此、如果这在我们结束时是可行的、我们可能无法在一周之后检查 如果您想继续检查可能性、或者您认为最好使用评估板进行检查、请告诉我。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    考虑一下、实际问题 是 、在100欧姆电阻器上、输出差分电压(0.6V - 1.27V 的配置位;默认为1.1V)是多少?    DP83869HM 数据表中指定的输出差分电压是通过哪个电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    这是通过100欧姆电阻器完成的。

    此致、

    Gerome