This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:输出的差分电压(VOD)大于数据表的技术规格

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167295/ds90lv804-differential-voltage-of-output-vod-is-larger-than-the-spec-of-datasheet

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件: DS90LV004

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DS90LV804并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

IC 的差分输出电压(VOD)(在 OUT+和 OUT-之间)为700-800mV。

另一方面、DS90LV804的数据表规定差分输出电压为600mV (最大值)。

OUT+和 OUT-之间的外部电阻 为100Ω Ω、差分线路的电阻值为100Ω Ω。

输出大于规格、

这样做的原因可能是什么?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    要正确回答此问题、我能否更好地了解客户的设置? IN+和 IN-电压 Vcc 以及输出连接到哪里? 我在下面添加了一张图片、图中 V (OD)测试设置应如何显示为[R (L)= 100Ω Ω]

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢你的答复。

    客户在其设计的 PCB 上进行了测量。

    我将详细确认客户的设置和测量方法。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    很抱歉我迟到了。

    我可以获得连接图和测量设置。

    e2e.ti.com/.../Connection-Diagram-of-DS90LV804.pdf

    请确认并提出建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在查看该图时、会出现两个问题。

    1) 1)内部端接电阻器可能不是100Ω Ω。 DS90LV004具有比标准 LVDS 缓冲器更高的电流驱动。 随着电流驱动的增加和一个略高于100Ω Ω 的端接电阻器、您将看到 V (OD)增加、有时会超过最大规格。 您能否检查 FPGA 引脚上的阻抗是否实际为100Ω Ω?

    2) 2)另一个需要考虑的因素是探头的阻抗。 捕获时、确保探头阻抗不会改变 V (OD)测量值。 我们建议在探针上具有足够高的阻抗、通常为高阻抗模式。

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当我获得客户的意见时、我很快就会发送。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一