This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:应用问题。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173980/tcan330g-application-problems

器件型号:TCAN330G
主题中讨论的其他器件:TCAN334TCAN330

将 tcan334gdcnr 替换为 tcan330gdcnr。  如果没有此功能、334G PIN8会连接到 GND。

tcan330gdcnr 是否也连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片、

    是的、TCAN330的引脚8上也有一个内部下拉电阻器。 它的功能与 TCAN334上的引脚8保持开路相同。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢!