This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941AS-Q1

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174093/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1

器件型号:DS90UB941AS-Q1

大家好、团队!

   如果复位后屏幕变得模糊且模糊(如彩色垂直条纹)且位4为1、您能帮我找出上面寄存器中的位4为0时的错误。

然后 、我们进行多次测试、当位4正常工作时、位4在复位后为0。

您能解释一下这种现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    该位表示如果该位为1、则链路断开;如果该位为0、则该位正常。 屏幕问题有多种原因。 请参阅下面的核对表。

    • 视频时序不正确、bpp、极性
    • 初始化脚本问题或高级模式/配置问题
    • 验证系统/脚本启动流程(本地 PG、SER PG、端到端)

    此致、

    Josh