This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:MBUS 和 TSS721A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSS721A, TSS521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173331/tss721a-mbus-and-tss721a

器件型号:TSS721A
主题中讨论的其他器件: TSS521

你(们)好

客户想要从 RS232 (422、485)到 MBUS 主设备的电路、您能否先提供相关技术信息(已经有 TSS721A 规格)、是否有参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我们没有这方面的确切参考设计。 我已通知工程师可以帮助解决此问题、请留出一些时间、因为这是美国的假日周。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    遗憾的是、TSS721A 和 TSS521可用作仪表总线从器件。 这些是 TI 提供的唯一 MBUS 解决方案。

    我们确实有一个参考设计(TIDM-FRAM-WATERMETER)展示了该器件作为从器件运行、但我们不准备任何展示 MBUS 和 RS-232/RS-485之间桥接的东西。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Danny

    客户希望通过 RS232或485通过 TSS721从系统转换 MBUS、这是否正常?

    此外、请帮助提供类似的应用原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    很抱歉、如果我们之前的帖子中有任何混淆、但遗憾的是、我们没有针对 RS-xxx 这类用例的应用原理图。

    TSS721A 数据表中的一些典型应用图展示了它如何与微控制器交互。 从您的图中、我看不到为什么需要 RS-232或类似收发器。 此外、您还需要记住、RS-232是一种全双工通信协议、而 TSS721A 则用作半双工器件。

    最棒的

    Danny