This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDA1P1和 VDD1P1

Guru**** 2449780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174090/dp83869hm-vdda1p1-and-vdd1p1

器件型号:DP83869HM

您好、 数据表中的 VDDA1P1和 VDD1P1之间存在不一致(SNLS614A–2018年9月–2018年12月修订):

第3页:VDDA1P1:PIN6、 VDD1P1:引脚31、39

第5页:PIN6:VDD1P1 - 1.1V 模拟电源(+/-10%)。 µF 引脚 µF 一个连接到 GND 的1 μ F 和0.1 μ F 电容器

第11页: VDD1P1 - 数字电源  

第109、110、112页: VDDA1P1

等等。 我假设您是指标称一个电压。 1.1V。可能是模拟:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我理解这种混淆。 这两个参数在数据表中可互换使用。 如第11.1和11.2节所示、您可以为所有这些引脚使用单电源

    此致、

    Alvaro