Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DJEVM、 TPS65987、 TPS65987D
您好!
我正在 使用 连接到 iPad 的 TPS65987DJEVM 评估板评估 TPS65987DDJ 功能、该评估板具有内置 USB-C 端口。
我希望将评估板配置为接收器件、仅需5V 和100mA 电流。
在这种情况下、iPad 将被强制为主机。
我使用 TPS65987_8_host 应用程序自定义6.2.1并按照图片中的步骤进行上述配置:





之后、我创建了一个完整的闪存映像、并使用评估板上的 Tiva 将其刻录到外部闪存中。 在下电上电后、我观察到新设置已激活、 TPS65987DDJ 的行为符合预期。
到目前为止都很好。
现在、我想在运行时向评估板发送一些 I2C 命令、以将 其行为从接收器件更改为发送器件。 我的意思是、评估板数据角色应与器件保持相同、但电源角色应更改为拉电流、以便我可以看到 iPad 从评估板开始充电、而不会丢失 USB 数据线路上的现有数据通信。
我所尝试的就是、在应用程序自定义工具->启用了调试模式、然后选择器件1、端口1选项卡->命令选项卡->在列表框中选择源、单击执行 SWSr、但没有 任何变化。 (评估板仍然是灌电流?)

如何实现 我的目标?
此致、