This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:低频 LVDS 驱动器

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174801/ds25br120-low-frequency-lvds-driver

器件型号:DS25BR120
主题中讨论的其他器件:DS25BR110

我需要通过25英尺长的电缆驱动1.3 Gbit/s 和40 MHz LVDS 信号、我正在考虑将 DS25BR120器件用作发送器、将 DS25BR110器件用作接收器。 对于双绞线传输线路、预加重和均衡功能是否在这些较低的频率下工作?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些功能适用于信号的边沿。 边沿之间是770ps 还是25ns 都无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 有道理