This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:推荐 TI 解决方案

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175415/tpd4e05u06-ti-solution-recommend

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件:TPD6E05U06

尊敬的团队:

我们将有一个计划转换为自己的品牌以进行销售、但新产品请求增强了 IO 规格并添加了大量安全证书(例如、ESD 保护应通过8KV/15KV IEC61000-4-5规则等)。

 

例如、以太网交换机 IO 端口如下图所示、我们需要支持[8* 1GE RJ45端口]* 3组= 24*1GE RJ45端口、并需要添加相关的 ESD 保护器件以防止通过安全证书请求。

TI 是否建议使用任何 ESD 保护来支持要实现的多通道信号? (基于要实现的最小使用器件)

 

根据我以前使用 TI.esd 器件的经验、我仅使用图1设计图中所示的 TPD4E05U06DQAR (用于支持4通道信号)、但这会导致使用过多 ESD 器件以防止 ESD 安全…。

  • 1端口 RJ45具有8个信号、因此需要使用两个 TPD4E05U06DQAR

 

如果支持1组(8 RJ45端口)、则会使用16个 ESD 保护…。 因此、希望 TI 能为我提供建议的 ESD 保护建议、同时尽量减少 ESD 器件、谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    最佳解决  方案是使用两个 TPD6E05U06 (6通道)和一个 TPD4E05U06。  我们有一个可用于以太网的8通道器件 TP8S009、但它不符合15kV 气隙要求。  

    此致、

    Sebastian