This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:主器件的 B 侧和从器件的 A 侧可能正常?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175177/tca9803-b-side-for-master-and-a-side-for-slave-could-be-ok

器件型号:TCA9803

您好!

我的客户希望将 SDAB/SCLB/EN 连接到 I2C 主器件、并将 SDAA/SCLA 连接到 I2C 从器件。 这是否正常、或者可能出现任何问题?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 I²C 是双向的;在电气级别上、主器件和从器件的行为是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    我同意 Clemens。 I2C 是一种双向通信协议、能够双向发送和接收。 控制器(主器件)和目标(从器件)器件连接到哪一侧无关紧要。

    仅当使用 TCA9803时建议不要将两个或更多 B 侧连接在一起、否则可能会发生振荡。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、Tyler、  

    感谢大家的回答。
    我还有一个问题。
    如果主器件 I2C 引脚为开漏、该怎么办?
    B 侧上的上拉电阻器可能正常吗?

    此致、

    希拉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 I²C Ω 引脚均为开漏。

    但 TCA980x 具有集成电流源;您不能在 B 侧添加上拉电阻器。