This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1794:VOH 的最大值

Guru**** 3006710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175127/sn65hvd1794-the-max-value-of-voh

器件型号:SN65HVD1794

我们的客户 Grep 想知道 SN65HVD1794的最大 VOH 值、但它只有类型值。 请告诉我 VOH 的最大值吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应约为典型压降的一半(即 VCC−0.15V)。 但您可以简单地假设是 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    Clemens 正确-在条件下、最大值在 VCC 下有一点-如果电流非常低(<8mA -即负载为高阻抗)、最大值将等于 APPx。 VCC。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

      感谢您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!