This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:如何处理 PWB 设计中未使用的端口

Guru**** 2891020 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175267/fpc402-what-to-do-with-unused-ports-on-pwb-design

器件型号:FPC402

您好!

我计划使用 FPC402来控制两个 SFP+连接器。 CCA 设计中的两个未使用端口是否需要完成任何工作、或者是否可以将其所有信号保持未连接状态? 我知道有一个2端口控制器可用、但我的团队已经拥有 FPC402相关经验、因此我们希望在这个新设计中坚持使用它。

谢谢。

库特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Courtney、

    您可以将其保持未连接状态。 也可以通过寄存器将未使用的端口设置为复位模式。  因此、您可以继续使用 FPC402。

    此致、Nasser