This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:未使用引脚和功耗查询

Guru**** 2923020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175071/tusb4020bi-q1-unused-pin-and-power-consumption-inquiry

器件型号:TUSB4020BI-Q1

大家好、

使用 TUSB4020BI-Q1时、我们有2个问题

由于我们只需要 将 TUSB4020BI-Q1用作 USB 2集线器、因此无需电源开关或 SMBus/I2C。

我是否可以知道如何配置以下引脚?

  • SCL/SMBCLK (引脚2)              ->保持未连接?
  • SDA/SMBDAT (引脚3)              -> 保持未连接?
  • SMBUSz (引脚22)                  -> 保持未连接?
  • PWRCTL_POL (引脚21)             ->保持未连接?
  • 成组/SMBA2 /HS_UP (引脚35)  -> 保持未连接?
  • FullPWRMGMTz /SMBA1 (引脚36)    -> 保持未连接?
  • GRSTz (引脚11)                   -> 是否向 GND 添加1uF 电容器?

2.我们会尝试降低 IC 的功耗。

我是否可以知道 即使没有使用 I2C 和 SMBus、TUSB4020BI-Q1也有任何节能机制?

我还想知道为什么在以下3种条件(上电/断开连接/挂起)下电流消耗是相同的。

每种方法的定义是什么?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 不使用这些引脚、则可以将其保持未连接状态-内部上拉/下拉电阻器会将其保持在默认设置(无电池充电、无过流、无 SMBus)。  

    对于 GRST、除了1uF 到 GND 之外、请确保按照第7.7节所述遵循正确的加电顺序。

    2.断开意味着从上行端口上的 USB 主机物理断开、未连接电缆。 SUSPEND 表示 USB 总线上的 USB 挂起状态。 但在这三种条件下、低功耗模式的功耗是相同的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    对于项目2、由于电源可能直接来自电池、因此我们担心静态功耗。

    似乎无法降低该器件的功耗、对吧?

    由于我们只需要 USB 接口(无需电源开关/电池充电)、您是否还可以推荐具有较低 PD 的另一个器件?

    但我认为我们没有其他 AEC-Q100选项可供选择。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AEC-Q100、我们没有其他支持更低功耗的器件。

    谢谢
    David