This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173412/dp83867cs-dp83867cs

器件型号:DP83867CS

我看到这个问题被多种不同的方式问及、但我想寻找 通过 背板(仅几英寸)将两个 PHY (DP83867)板连接到板的最佳建议吗?  我可以选择无变压器、1个变压器或2个变压器、因为电路板空间不是问题。

最适合1000BASE (1GbE)操作。

1)无变压器(电容耦合)

2) 1个变压器(PHY 中心抽头之间的单个变压器、每侧带有去耦电容)

3) 2个变压器(2个背靠背变压器、物理侧有中心抽头去耦电容、中间有50欧姆端接电阻)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    方案3:2 数据表9.2.1.1电缆线路驱动器部分中所述的变压器将是最佳解决方案。

    如果您想使用选项1、869将是更好的选择。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的回答、但我还有另一个问题。  我们正在设计一个使用 SMARC 处理器模块 的系统、该模块具有板载 DP83867、而不带任何变压器。   1GbE 的目标是插入同一载波的另一个自定义模块 、需要该接口上的 SGMII -请参阅随附的方框图。  我是否需要在载波 PWA 上安装2个变压器?  它们之间的距离将小于1"。  此外、我们还在 SMARC 模块上使用867、但可以使用载波卡上的任何 PHY。

    谢谢、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    请给我更多时间与我团队中的某个人联系、以回答这个问题。 如果我今天不能与他们联系,我将在11月28日星期一的感恩节假期后再次与您联系。 对可能出现的延误表示歉意。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    SMARC 模块与867之间的连接接口是什么?

    我认为使用867号变压器是此应用所必需的2个变压器。

    但是、使用869时、您根本不需要它们、请连接 SMARC 模块(RGMII)-> 869 (SGMII)-> FPGA

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMARC (和 ComExpress)模块包含 Intel Atom Up 以及通过 RGMII 连接的867 PHY 板载组件。  遗憾的是、RGMII 未从 SMARC 模块路由出去、仅路由 PHY 级以太网(GBE0_md0±至 GBE0_MD3±)。  我似乎需要转换 PHY 电平信号。  我试图避免使用1或2个变压器、但如果需要、则会添加它们。