This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:应用问题。

Guru**** 2958460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174619/dp83822i-application-problems

器件型号:DP83822I

您好!

如果我想将物理地址设置为0、我是否将 COL 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="469122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174619/dp83822i-application-problems "]如果要将物理地址设置为0,是否将 COL 连接到 GND?

    正确、必须将其下拉、PHY_AD[4:1]的其余部分默认为0。