This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IVS-EVK:如果关闭了自协商功能、MDI-X 是否不工作?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174203/dp83849ivs-evk-does-mdi-x-not-work-if-auto-negotiation-is-turned-off

器件型号:DP83849IVS-EVK
主题中讨论的其他器件:DP83848I

在可以通过自动协商进行通信的环境中、

如果通信速度设置为固定、则链路将停止。

如果 DP83849IVS 设置为固定通信速度、MDI-X 是否不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >DP83848I:当自动协商被禁用时,是否可以检测 MDI 或 MIDX?

    答案是否与此主题中的答案相同?

    如果可能、我希望仅关闭自动协商并使用自动 MDI/MDI-X

    此致、

    Okamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在强制 MDI 对交叉时、既不需要启用自协商也不需要启用自动 MDIX。 可通过 PHYCR (19h)寄存器的 FORCE_MDIX 位14来实现强制交叉。

    请参阅数据表中的第2.2节:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83849c.pdf?ts=1669669201742&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83849C

    是的、当强制模式未被置位时、它与 DP83848相同"自动 MDIX 算法要求 BMCR 寄存器中的自协商使能位被置位。 如果未启用自协商、也应禁用自动 MDIX。 "

    请参阅数据表第65页中的 MDIX_EN 说明。

    此致、
    Rahul