This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:建议最大电压为6.5V 的 TVS 二极管

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175131/tpd1e01b04-recomended-tvs-diode-for-6-5v-max-voltage

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G126

大家好、

我的客户 现在有一个应用场景。 SN74LVC1G126缓冲器的正常输入电压为3.3V (数据表上的最大电压为6.5V)、但热插拔器件连接到前端。 TPD1E01B04的 TVS 与输入引脚并联(规范如下所示)、在规范中、VBR=6.4V、VC=7V @IPP=1A、放置在这里的 TVS 是否无法保护 SN74LVC1G126? 是否有任何其他方案可保护 SN74LVC1G126?

BR

扇出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    我建议使用 TPD1E04U04 。  与 TPD1E01B04相比、该器件具有更好的钳位性能、电压足够低 、能够保护 SN74LVC1G126。  

    此致、

    Sebastian