This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CANSLNT 的问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174963/tcan4550-q1-question-for-canslnt

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

我的客户对 CANSLNT 位有疑问。
他们正在评估 TCAN4550-Q1、并且可以看到 TCAN4550在 Reg0820[7:0]帧中定期发送0xA0、这意味着 CLOBALERR 和 CANERR 为"1"。
他们研究了模式细节、发现在本例中 CANSLNT 设置为"1"。
CANFD 通信本身看起来运行良好。   
然后、他们想知道 CANSLNT = 1是否意味着一个明显的错误。
"CANSLNT=1 "非拉姆行为吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    该器件使用 CANSLNT 标志来确定 CAN 总线是否空闲以实现节能。 如果此标志保持设置 t > tINACTIVE (~4分钟)、器件将自动进入睡眠模式。 这主要在器件唤醒但未看到任何 CAN 流量时使用。 它允许节点返回到低功耗状态、而不是在非活动总线上处于活动状态。 可使用 SWE_DIS 字段禁用未激活的计时器。  

    如果不使用该中断、则可以使用相应的中断使能字段禁用该中断、以便其状态不在中断线路中得到反映。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott