This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642是否可用于切换并联 YUV 信号?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170171/ts3dv642-can-ts3dv642-be-used-to-switch-parallel-yuv-signal

器件型号:TS3DV642

我们需要将 ds90ub914的输出馈送到两个不同的 IC。 我们是否可以使用 ts3dv642在两个接收 IC 之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei:

      从   ds90ub914 数据表 Vout 规格中 、ts3dv642 将起作用。

    Regardss

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ts3dv642和 ts3dv642-Q1之间有何区别? 它们是否可互换? Q1现已缺货。  ts3dv642是否可用于 可使用 ts3dv642-Q1的所有应用? 它是否可用于切换 MIPI 信号?  未列出 ts3dv642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei:

     Q1用于汽车器件。 您不能将 Q1替换为非 Q1器件、除非它不适用于自动应用。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此,只要不是汽车应用,它们的功能就相同且可互换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。