This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:申请使用 DS110DF410SQ/NOPB 的基于 FPGA 的电路板

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410EVM, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175042/ds110df410-request-for-fpga-based-board-with-ds110df410sq-nopb

器件型号:DS110DF410

您好、E2E 专家、

你好。

我 想 知道任何具有 DS110DF410SQ/NOPB 重定时器部件的基于 FPGA 的电路板。 如果有任何电路板、请告知我们同一电路板的器件型号。 我想使用 支持 DS110DF410SQ/NOPB 重定时器的 FPGA 板来测试 DS110DF410SQ/NOPB 评估板。

此致、

CSC

P.S.  我需要任何具有 DS110DF410EVM IC 支持的 FPGA 板。 不是评估套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    遗憾  的是、我们没有任何同时具有 DS110DF410重定时器和 FPGA 的电路板。 通过连接 I2C 总线、您可以将其他供应商的 FPGA 板与 DS110DF410EVM 配合使用。

    最棒的

    卢卡斯