This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 扩展器长达10米

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174936/usb-extender-upto-10meters

主题中讨论的其他器件:TUSB216EVM
我们要求通过 USB Pendrive (USB 端口)从控制卡下载数据、USB 端口和控制卡之间的距离约为10m。 
通常、USB 电缆最高支持5mtr。 您是否有任何解决方案可满足高达10mtrs 的 USB 接口要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找 USB 2.0转接驱动器解决方案? 如果是这种情况、您可以查看我们的 TUSB21x 系列。 您还可以订购 TUSB216EVM、通过这条10m 电缆对其进行物理测试 、网址为 https://www.ti.com/tool/TUSB216EVM

    谢谢

    David