This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 功能的正确器件选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174475/sn65dp159-right-part-choice-for-dp-function

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TDP0604SN65DP141

我正在寻找一个 HDMI/DP 重定时器/转接驱动器、它可以同时支持这两者。

我们已经在我们的 HDMI 原型上试用了 SN65DP159。

我的问题是支持 DP、因为时钟通道时钟速率在规格中仅高达340Mhz。

 

否则、如何处理 SN65DP141或 TDP0604?

数据通道和时钟通道似乎在很大范围内都是相同的。

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TDP0604、因为它可以配置为 HDMI 转接驱动器或 DP 转接驱动器。

    谢谢

    David