This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI 转 RGB 桥

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175183/sn65dsi83-mipi-to-rgb-bridge

器件型号:SN65DSI83

您好!

我们正在寻找 MIPI 转 RGB 桥接器件。

原线程讨论的是 SN65DSI83和 SN65LVDS82双芯片解决方案。

5年后是否有一个芯片解决方案或更高集成度的器件?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    DSI83是一款 MIPI 转 LVDS 桥接器。 因此、您需要一个2芯片解决方案、正如您之前提到的那样。

    谢谢、

    扎赫