This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:ID 上拉电阻器值

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174223/tusb320lai-id-pull-up-resistor-value

器件型号:TUSB320LAI

您好!

我发现了一些类似的帖子、但我想确认。
数据表建议在 ID 引脚上使用200kOhm 的外部上拉电阻器。
我的客户希望使用来自 E12标准的220K 欧姆、而不是200K 欧姆。
是否可以接受?

我相信该电容器值对所有 VDD 范围2.7-5.0V 都有效 对吧?

此致、

OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定最小值或最大值。

    电阻值(VCC−0.4V)/1.6mA、介于1.4k 和2.8K 之间。电阻不应小于该值、并且不应太大、以至于泄漏电流(IID_LEakage)会产生明显的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回复。
    从 VOL 的角度来看、我可以理解它。


    您好、TI 产品团队、

    是否没有其他特殊理由可以说200kOhm?
    TI 是否可以仅处理 VOL 规格? 我想了解此要求的背景。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要超过10k、就可以工作。

    此致

    Brian